Post Go back to editing

使用ACE软件对ADA4255CP-EBZ 评估板测试时出现的两个问题

1.ADA4255评估插件使用的问题:

使用的ACE软件版本是1.24.3095.1398,ADA4255评估板插件版本是1.2021.27200

上图中5个红圈地中的开关,开关任何一个开关时,其余开关同时动作,无法正常设置开关的状态。

闭合上图中的输入短接开关后,提交应用后,输入放大器的输入被短接,此时输出应该没有信号。

读取ADA4255的INPUT_MUX计存器的SW_D12位也是1,按说此时输入信号不会出现在输出端,但实际示波显示输入信号仍然出现在输出端,感觉输入短接开关没有启到短接的作用。不知道这是ADA4255的设计问题还是配置参数设置的有问题?

2.ADA4255信号输入端信号不超过10mV,输入放大器增益为32时,输出信号在300mV左右,但时经常会出现“输出放大器”错误。当输入放大器增益设置为64或128时,ADA4255即使没有任何信号输入,也会出现“输入放大器”和“输出放大器”错误。ADA4255评估板PWR和PWR2都是3.3V供电,按说输入和输出的信号幅度都不会超过供电电压,为什么会出现放大器错误?

在将差分输入短接后,在输入放大器高增益时(64或128时)仍然会出现“输出放大器”错误,按“CLear ALL Flags”也无法清除,只有把增益降下来才能消除这个错误。如何才能避免在高增益下出现“输出放大器”错误?出现“输出放大器”错误时会损坏元件吗?



补充说明信息
[edited by: bjemt at 11:30 AM (GMT -5) on 6 Jan 2022]
Parents
  • 第一个问题,我们需要找Demo测试一下才能回复你,第二个问题,你可能需要考虑你的输入信号的共模电压是多少,比如你将输入端都短路,但是需要将IN+和IN-短路后还要接到GND上,才能测到合适的信号,GND是他们的输入共模电压。你可以这样再测试一下!

Reply
  • 第一个问题,我们需要找Demo测试一下才能回复你,第二个问题,你可能需要考虑你的输入信号的共模电压是多少,比如你将输入端都短路,但是需要将IN+和IN-短路后还要接到GND上,才能测到合适的信号,GND是他们的输入共模电压。你可以这样再测试一下!

Children
  • 谢谢您的回复!

    我的ADA4255评估板的差分输入接的是一个500匝线圈的两个端,线圈感应是低频信号(2K以下),信号强度最大不超过30mV。象这种情况输入线圈的一端必须要接GND吗?如果是这样那差分输入与单端输入还有什么区别?另外,如果线圈一端接GND,会不会将GND上的脉冲干扰信号引入放大器呀?

    第一个问题您在评估板测试了吗?有我说的现象吗?