级联中存在好多问题
仅凭你你一句话的故障描述,我就能知道问题的原因么?
问问题前先看一下如何提问的提示!这种靠猜测来判断故障原因不是工程思维!
你需要去测试一下每一级放大的倍数,看到底是哪一级导致的增益损耗。然后再分开调试看到底是连级问题还是单个放大器的特性导致的问题!亦或是你的测量方法导致的问题。
不好意思,我的问题,就是上面这个图,我从中间的0.1uf电容后面断开单侧AD8330的用万用表测的增益是50dB(和预期的一致),但是我这样接上之后万用表测得的AD8330的增益变成了48.3dB,不知道是由什么原因造成的。而后面的AD8138单独测试和级联增益都是16.9dB(与预期一致)。
C7和C8可能会导致衰减,因为运放的闭环输出存在输出阻抗,与C7和C8形成了分压(正负端分别分压)!
哦哦,学到了,对于10MHz的正弦信号进行放大,那这两级级联的中间可以直接连接么,还是需要阻抗匹配呀,我就是有些搞不明白级间遇到什么情况需要阻抗匹配,如果要匹配,该怎么匹配?没有搜到实用的资料。
哦哦,学到了,对于10MHz的正弦信号进行放大,那这两级级联的中间可以直接连接么,还是需要阻抗匹配呀,我就是有些搞不明白级间遇到什么情况需要阻抗匹配,如果要匹配,该怎么匹配?没有搜到实用的资料。
我不确定需要50R的阻抗匹配还是多少,如果是50R,你需要在你的每一级输出端串联一个50R的电阻,相当于从每一级电路单元的输入端往前一级看。如果你的前一级是运放得输出,闭合环路的运放一般视为理想恒压源,理想恒压源内阻无穷小,如果你需要50R阻抗匹配,那就需要在运放的输出端再串联一个50R电阻,这就是戴维南定理的实际应用。