Post Go back to editing

AD8656 LTspice仿真

你好,我请问下,我用AD8656搭了一个sallenkey 0增益高通2阶滤波,仿真时,设置如下,波特图显示,显示设置AC Amp为2V会有增益,设置AC Amp为1V是正常的,0db,第二张波特图。

问题1:为什么设置AC amp大小会造成两个不同结果?理论上0增益,AC amp设置任意值,通带内都不会有增益的啊?

接下来,我用SINE设置一个通带内Amp为2V,offset偏置为2.5V的实际波形,仿真出来的结果如下。

问题2:Sine里设置的Amp与AC Amp难道不是一个意思吗?为什么上图AC Amp设置2V跑来波特图显示通带内有增益,而我输入了一个实际通频带内Amp为2V的波形,输出是没有增益的?