如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?

如题,CN0312的光电二极管为什么用正偏而不是工作在零偏光伏模式呢?

并没有正偏,你仔细看一看,运放的反相端与同相端都等于2.5V,而2.5V同时又给PD的阳极,这样PD实际的电压差为0V!
运放在单电源供电时,需要在同相端有一个输入共模电压以使运放可以正常工作!
原来如此,十分感谢!还有个问题想请教一下,就是采用这种方波调制光源后,光电二极管接收到的信号是不是应该变成交流信号了?ADG733和AD8271构成的同步检波器为什么只允许与LED时钟同步的信号通过呢?这块原理有点不明白
1. TIA的带宽足够,应该还是近似于方波;
2. 系统的测量原理我也不太清楚,也许是考察相位差(猜的),我更多的是解决器件问题。
感谢解答!我自己再研究研究