运放AD4906同相输入端经80V尖峰电压被钳位

故障现象:外部电路切换出现尖峰电压,偶尔会出现运算放大器N9B输入端“5”脚出现10.45V电压,故障状态保持,若电源重启,故障消失。

问题:能否从故障机理上分析为何尖峰高压导致运算放大器出现故障输入端被钳位的故障,而重启电源之后故障消失?

  • AD4906 搭建的是什么电路,外部切换,如何切换?这个尖峰电压是测试到的么?故障情况下输出的信号如何?你的电路供电如何?你是如何测试的?

  • 1、ADA4096搭建的是一个减法器组成的调零电路,外部电磁阀线圈驱动切换由于无续流器件而产生200V以上的高压尖峰,通过线束耦合至ADA4096的同相输入端,通过示波器测量得到;

    2、故障情况下,数字万用表测量到ADA4096同相输入端电压被钳位在10.45V(运放供电电压是正负12V),运放输出端电压为12V,电路供电是采用DC/DC模块电源供电;

    3、目前,通过消除电磁阀驱动切换所产生的尖峰电压的措施,运放上的故障不再出现,机理无法说清楚。

    4、故障电路如下:

    5、尖峰电压波形

  • 非常清晰的问题描述,点赞!

    看一看你输入端前面有一个瞬态抑制二极管V1,关注以下这个二极管的内部结电容是多少,去掉V1之后还会存在这个问题么?

    另外 R36和R22的阻值分别是多少?