关于AD8231芯片的引脚接法,我把片选增益A0,A1,A2都置为高电平,也就是128倍,可是输出却只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引脚作为输入信号-INA,+INA,vs单供电电源5V,GND接地,10脚OUTA作为输出在示波器显示波形,我在想会不会是别的引脚没有连接导致结果不对呢?6,7,8,9引脚要怎么连接呢?我没有连他们,不知道是不是这个问题。希望得到您的解答,谢谢!
1. 你输入的共模电压是多少?
2. 你的ref引脚接地还是接一个参考电平,这个参考电平是多少?请按照下面钻石图来设计你的ref电平和输入共模电压;
3. 你的输出接负载了么,如果接了,负载是多少?
4. 你的是示波器用的是x1的探头还是x10的探头?

我输入的共模电压是280mv,ref引脚没有接任何电平,悬空了,10脚OUTA输出没有接负载,直接连接示波器,示波器的探头是×1的。我要是想实现增益的话,ref脚以及其他的引脚应该怎么连接呢?再次麻烦您了,谢谢。
ref引脚无论如何不能浮空,接+2.5V基准源,可以选择ADR4525.
这是AD8231的原理图
你用钻石图的在线工具试一试你的输入范围对应的输出情况
我们在做测试的时候,用万用表测ref脚已经是2.5V电压,还需要额外供电吗?
我们在做测试的时候,用万用表测ref脚已经是2.5V电压,还需要额外供电吗?
那就不需要了!抬高你的输入共模电压试一试!