Post Go back to editing

ad8304

您好,我最近买了AD8304的评估板,发现无论怎么调节输入光强,输出电压恒定为1.6V。请问这是什么原因?

  • 如果你是我,看了你自己对问题的描述,该如何帮你分析原因呢?仅凭这一句话,就能猜到问题的原因么?对不起,我不是神仙!

    对问题的描述需要明确和具体:

    1. 你的电路要完成什么样的功能,这个功能电路的具体描述如何,有电路图么,你在demo板上修改了哪些东西呢,你的传感器的原理图是否加上去了?

    2. 你输入信号是什么样的,参数特性如何,比如传感器的datasheet中的参数描述,是否正弦输入还是pulse输入,还是直流输入?

    3. 你的供电是怎么供电的,如何连接,单电源还是双电源,噪声如何?

    4. 你的输出是什么样的,有示波器的采集波形么,你的示波器带宽如何设置,输入阻抗如何设置,在什么样的条件测试的,这个波形与你期望的波形有什么不同,而期望波形或者理论上正确输出的波形是什么呢?