Post Go back to editing

AD8421增益

我按照AD8421的datasheet上的电路做增益实验,存在以下两个问题:

1. 不接增益电阻时,电路放大倍数理论上应该为1, 实际情况为2,且频率高于10kHz时,增益就开始降低了

2. 接增益电阻1.1kΩ时,理论增益为10,实际测量在1kHz时为100倍,300kHz为50,1Mhz时为9倍。

这个是为什么呢?请求解答

  • 1. 描述电路的同时,请出示电路图;

    2. 描述电路调试环境,包括供电条件,输入源是什么情况,输出负载是什么情况;

    3. 描述测试方法,所用设备,测试设备如何设置,如何测量得到这样的结果;

  •  你好,电路如图所示,我使用信号源为其±5V供电,信号发生器设置为高阻抗模式,产生峰峰值为20mVpp,偏移为0mV的正弦信号作为输入信号,输入信号频率分别在1kHz 10kHz 100kHz等条件下进行测试。输出端直接与示波器相连。此外在1和4号端口(输入端)各连接了一个电阻,给一个到地的直流路径进行实验,实验结果仍然存在该问题。

  • 信号发生器的源阻抗不能设置为高阻模式,应改为50欧姆输出电阻模式,你把运放输入电阻当作信号源源阻抗的负载,这样与源阻抗相连就相当于分压,举例,如果输入为20mV,源阻抗为30G,而AD8421的输入阻抗也为30G,则信号进入输入端后就产生了1/2的衰减,另外由于运放内部的输入电容,源阻抗与与该电容形成RC等效为一个低通滤波器,这样也会衰减信号,所以对于运放来说,源阻抗越低越好。另外要保证你的输入源与AD8421共地。