交流跨组应用中LTC6268-10运放自激

请教一个运放自激问题。电路是一个交流跨阻放大器,运放使用LTC6268-10,单电源3.3V供电。采用电阻分压+跟随器生成中心参考电压。PIN的结电容是2pf,电路设计带宽是60MHz。但是测试时发现输出有9.5MHz左右的自激,想请教一下是电路设计问题?还是布线布局、寄生电容的原因?

其中C5电容设计值是0.1pf,手头没有这种电容,所以实际测试时是开路,希望利用寄生电容来产生0.1pf。C5用1pf时没有自激,但是带宽不够。

R3用过0R电阻,同样有自激。

  • 0
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Sep 2, 2021 2:31 AM

    我觉得问题主要在传感器上,你的传感器是什么型号,它的内部参数如何,需要给多少的偏置电压才能保证你的内部结电容是是大于反馈电容的十倍,这样才能保证稳定,另外你是正电源供电,最好是负偏压给pd管,这样运放是输出电流。这种系统最好是双电源供电,运放同相端接地,噪声会比较小。

  • 传感器是用的OSRAM公司的SFH2701,结电容参数如下图表:

    需要保证内部结电容大于反馈电容的十倍才能稳定?这个怎么理解,不是结电容越小系统带宽越大吗?我测试的时候,如果C5开路是会有自激,C5=1pf时没有自激,这时候的结电容应该是小于10倍C5的。

    负偏压给pd管,在这种单电源供电方式下是把pd管正端接地,负端接隔直电容进运放吗?这种方式我可以尝试一下。

    目前的电路板空间有限,所以采用了单电源方式,如果效果确实不好,再考虑双电源方案。

  • 0
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Sep 3, 2021 2:56 AM in reply to JianWU

    LTC6268-10需要十倍增益才能稳定,你把电容换算成阻抗1/Cs,不就能计算出来了么?TIA其实就是一个反向放大器,把电容看成阻抗来计算。

    负偏压参考下图,注意供电为-1V电压: