ADA4870构成电流源的过压保护问题

参照https://www.analog.com/cn/analog-dialogue/articles/a-large-current-source-with-high-accuracy-and-fast-settling.html 利用ADA4870构成大电流源,但后续想加过压保护电路;

如LT4365,LT4218(如设置5V过压),ADA4870在输出电流时会输出断路电压(低于VCC供电电压2V)导致过压保护电路无法工作,一直处于过压状态。

Parents Reply
  • 我有两点建议

    1. 检测输出端过压,然后需要关闭的是电源而不是输出端,因为你是恒流源输出,相当于用一个高阻堵住了电流,但是这样你的恒流源电路会失效,可能会导致运放饱和。所以我觉得关闭电源也许会更好;

    2. 这个电流源的拓扑的输出阻抗会受到两个5k和1k的电阻对的匹配度的限制,所以更好的选择如下:

    记住差动放大器的比例电阻一定选择0.1% 以上精度,最好可以选择LT5400-3,以实现86dB的CMRR。

Children