采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速与放大后输出的信号,前面是对信号的缩小,后面对信号的放大,信号在中间放生一个跳变,但是在用正弦波测试时,并未检测到前后波形发生明显的变化。
采用AD603对传感器接收到的信号放大时,遇到信号跳变问题。采用AD603进行程控放大,把前面的串扰缩小, 对有效信号进行放大,在有效信号放大时检测到输出端信号引入一个跳变。
上图是前后的放大倍速与放大后输出的信号,前面是对信号的缩小,后面对信号的放大,信号在中间放生一个跳变,但是在用正弦波测试时,并未检测到前后波形发生明显的变化。
1. 没看懂你的描述,你的输入信号是哪个,输出信号是哪个,电路是如何搭建的?你是在什么条件下测得得波形?
2. 通篇没看到你想问的问题,你想问什么呢?
您好,这是采用AD603搭建的电路

图1 使用AD603搭建的电路
图一中一通道的波形是经过传感器采集回来的波形信号,因板间及线缆之间存在串扰,设计此电路将前面的串扰部分缩小,对有效信号进行放大。采集回来的信号接入电路中U3正向输入端,二通道的波形是U5输出的波形信号,其中放大倍数的控制信号通过NE5532接入AD603(U3、U4)的1号引脚,控制放大倍数在图中①处之前缩小0.3倍左右,在图中①处之后放大6倍左右。但是从图中可以看到,经放大后的信号在图中①处发生了明显的跳变,当输入信号为正弦波时并未在输出端发现波形的跳变,在电路中加入RC滤波后效果并不明显。
想请教各位大佬,电路中正弦信号输入和传感器信号为什么会有这么大的差别?这个地方的跳变是从哪里产生的?有没有大佬之前遇到过这种情况,有没有办法能将这个跳变消除?

图2 通过示波器抓取的输入信号与输出信号
图3 当输入为正弦信号时抓取放大的瞬间
那个跳变大概率是阶跃响应的振铃,这显示整个信号连路并不是很稳定。
你可能需要调整你的信号链的稳定性。考察每一级电路的阶跃响应,看是从哪里开始出现振铃,然后重点调整那部分的电路。可以通过降低带宽或者输出串联电阻等补偿方法进行补偿,使电路稳定。
好的,谢谢您,我再测测试试。