Post Go back to editing

AD623能否在反馈电阻端直接加上右腿驱动电路?

我按照差分输入的设计,在AD623的反馈电阻端提取工模信号,连接到右腿驱动电路上,但是反馈电阻端的直流电压能够达到供电电压,导致输出饱和,右腿驱动电路没有效果。电路的输出端也看不到任何人体电信号,现象与差分输入端空置的现象类似,请问是什么原因?我在AD620参考手册里找到推荐的右腿驱动电路应用,但AD623参考手册里面推荐应用没有右腿驱动电路,但是AD623和AD620的功能相差不大。对了,我的电路采用的是3.3V的单电源供电。

  • 我不是神仙,无法通过你的两句现象描述就可以做故障判断,你需要给出原理图,描述你的设计逻辑和电路功能,并测试每一级的电路信号的输入和输出以及供电,这样才能你逐步排查。

  •  这个是我的电路图的一部分,当AD623输入空置(输入端什么都不接)或者输入接入人体并最后一级的输出接入右腿的时候,AD623的增益电阻中间的电压会很大,接近供电电压,而且AD623的输出测不到人体电信号,只有底噪(其现象和AD623输入空置,也就是什么也不接的现象几乎一样)。我的截图中AD623是人体电信号的第一级增益,其增益电阻用两个串联电阻构成,从它们的中间提取共模电压,并将其反向放大送回人体当中和工频抵消。下面的低通滤波器为了保证直流在增益后不会饱和。

  • 你这个电路似乎不对,按道理应该从仪表放大器的增益电阻之间取共模电压,然后调整阻抗再反相去给出右腿激励,而你的设计正好反过来了。参考如下电路:

  • 你好,AD623的1和8引脚是增益电阻端引脚,我的确是从增益电阻的中间提取的共模电压,然后通过增益并反向输出,那段无源滤波是为了提供直流电压免得输出饱和,不过在图中省去了右驱输出接入信号源的这一段,而且用函数发生器来代替信号源,可能表现的不太直观。此外,我现在已经找到了问题的原因,十分感谢你对我问题的关注和帮助~