Post Go back to editing

ADA4817做光电二极管前置放大电路问题

如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。

  • 可能是你测量方法的错误导致,因为运放的输入端属于高阻端,等效为上TΩ的电阻,而万用表的内阻仅为10MR,当你测试运放前端的时候导致等效阻抗变成了10MR//1TR(举例运放输入内阻为1TR),所以尽量不要用万用表去测试高阻端的电压,而直接测试运放的输出端即可。

  • 谢答,运放输出端的电压跟运放反相端电压电压是相等的,都是600mV左右,感觉像跟随,就算光电二极管是高阻,可同相端是接地的,这种情况像是失调电压一样,可是失调电压怎么可能有那么高

  • 你把输入的pd管与运放断开,运放同相端接地,这样你就可以知道初始的失调电压是多少。还有一种可能是出现振荡,你需要用示波器在运放的输出端测试一下波形,看是否是直流。如果出现振荡,需要增加你的补偿电容CF(比如从1pF升到10pF甚至100pF)。这个振荡取决于你的pd管内部的等效输出电容。如果其内部的等效笑容很大,同时你又选择一个GBP很高的运放,这时你就需要增加你的补偿电容CF来抑制振荡。选择合适的运放主要根据你的传感器的特性。你可以把pd管的datasheet发给我,并告诉我你希望输出的波形的幅度,pulse波形的脉宽和其建立时间,我可以帮你做合适的选型。

  • 谢谢。除去这个问题,这个运放选择的应该也有问题,光是20MHz,脉宽是10ps,波长是1064nm的信号(皮秒种子源),输入PD的功率大概是350uW,放大后的幅度在1.5V-2.5V之间就好,后级会把这个信号整成直流传给ADC,看看有什么更优的运放。

    PDF

  • 光是20MHz,脉宽10ps,并不意味着你的输出pulse会达到这么快的速度,你的pd管的等效输出电容在0V偏置状态下为320pF,这是不可能实现高速输出的,同时容易引起振荡,而在偏置为5V的时候其输出电容为0.8pF,这个状态是OK的,也就是你的pd管必须要加一个-5V的偏置电压,才可能实现高速pulse。

    你希望输出的波形 的脉宽和建立时间为多少?