Post Go back to editing

AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。

如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。

我是按照PDF手册推荐电路做板测试的

使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合),

输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了

我把后续电路割断了,也是这样

而把单电源换成5V,放大倍数正常

请问这种情况正常吗?

Parents Reply Children
No Data