如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合),
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?
如题:AD8420在使用3.3V单电源供电时,放大倍数不对!而使用5V单电源供电时正常。
我是按照PDF手册推荐电路做板测试的
使用3.3V单电源工作,放大倍数是201倍时(1K和200K组合),
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?
补充下详细情况:
同样的电路,放大倍数=1+(200K/1K)=201倍
单电源5V时,输入5.1mV,输出1.056V,不是很准确,应该是测量设备、电阻精度的原因
单电源3.3V时,输入3.3mV,输出0.509V了
我的输入Vcm超标了
我的输入Vcm超标了
参照上表,你可以看到AD8420输入电压范围的限制,如果是单电源3.3V供电,则输入的范围在25℃是-0.15V~ +1.1的V,但你的输入共模电压为1.4V,所以超过输入的共模范围,输出自然不可能正确
我没有仔细阅读这里。
通过这件事,我对共模电压了解更多了。
我采取的办法:只提高AD8420的工作电压,在输出侧增加3.3V稳压二极管作保护。
实测有效,已经投板
谢谢您的回复