关于运算放大器ADA4940-1的一些使用问题

打算采用ADA4940-1作为精密ADC:AD4001/4003的驱动器,待采集的信号是单端信号,经运放AD8228和AD8250放大之后,采用ADA4940-1转成差分信号。信号采集流程图如下图所示。

问题1:

我在ADA4940-1的datasheet中看到需要计算单端输入阻抗,如图66,67所示。由于我在ADA4940-1同相输入端接了可编程增益仪表放大器AD8250的输出端,请问我还需要考虑在AD8250输出端和ADA4940-1的同相端之间增加端接电阻Rt吗?

问题2:由于AD8250是一个程控增益放大器,方便针对信号放大不同倍数,若是放大倍数太大则会在AD8250的输出端出现接近电压轨的输出电压,最大在正负14V,请问ADA4940-1有过压保护吗,是否可以承受这个电压?另外我在AD8250和ADA4940-1之间加了稳压二极管保证电压不会超出ADA4940-1的供电范围,这种方法可行吗?

问题3:

ADA4940-1有一个引脚是DISABLE,给高低电平分别是使能和禁用,请问这个禁用是放大器不会放大输入了吗?在禁用状态下,ADA4940-1的输入端可以承受超过电源轨的电压吗?

问题4:

通过配置ADA4940-1外围的电阻Rf和Rg,可以实现不同的增益。在配置增益为一倍的情况下,送入到ADC的电压信号最大在正负2.5V,为ADC基准电压源5V的一半,所以为了提高采集精度,有必要把ADA4940-1的增益改为两倍吗?

Parents
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Apr 29, 2021 6:04 AM

    1. 如果没有50Ω阻抗匹配要求,是不需要再接入RT的,有一个技巧就是,从RG的输入端往左看,是信号源的阻抗,这个等效阻抗你看是0R还是50R,然后再往右看,看ADA4940的等效阻抗为多少,如果需要50R匹配,则需要将输入阻抗也调节成50R,这样就需要RT,如果不需要就不必关注。

    2. ADI的运放都有输入的保护,但作为系统设计者,你不能依赖器件自身的保护,因为器件自身的保护也会有能量的极限,所以最好还是在输入端加入二极管保护;

    3. 即便是Disable,依然需要保护;

    4. 我觉得当然可以,但是需要注意的是运放输出的电压范围距离电源轨始终是有一个饱和电压的,不要超过这个饱和电压,同时还要注意你的共模电压,需要把ADA4940有一个共模引脚需要把它拉到与ADC一致。

Reply
  • +1
    •  Analog Employees 
    on Apr 29, 2021 6:04 AM

    1. 如果没有50Ω阻抗匹配要求,是不需要再接入RT的,有一个技巧就是,从RG的输入端往左看,是信号源的阻抗,这个等效阻抗你看是0R还是50R,然后再往右看,看ADA4940的等效阻抗为多少,如果需要50R匹配,则需要将输入阻抗也调节成50R,这样就需要RT,如果不需要就不必关注。

    2. ADI的运放都有输入的保护,但作为系统设计者,你不能依赖器件自身的保护,因为器件自身的保护也会有能量的极限,所以最好还是在输入端加入二极管保护;

    3. 即便是Disable,依然需要保护;

    4. 我觉得当然可以,但是需要注意的是运放输出的电压范围距离电源轨始终是有一个饱和电压的,不要超过这个饱和电压,同时还要注意你的共模电压,需要把ADA4940有一个共模引脚需要把它拉到与ADC一致。

Children
No Data