您好:
我最近需要用AD633乘法器做一个自动增益控制电路,但是电路需要单电源供电。所以我提前用Multisim软件进行了一下仿真(如下图所示),在仿真软件上该芯片单电源也是是可以正常工作的,但是我查阅AD633 Datasheet上并没有说是否可以单电源供电,所以想请教一下您,实体的AD633使用该电路是否可以正常工作?
只能双电源工作。
明白,请问一下是否有可以单电源工作的模拟乘法器推荐,工作电压希望能达到20V以上。
找了一下,没有!