我使用了datasheet figure 62的双电极和figure 66的三电极配置电路,我用信号发生器作为信号源。当我施加信号时,LOD输出方波。并且我使用示波器在AD8232的IN+和IN-引脚测试波形,发现有大量的50HZ干扰。
我使用了datasheet figure 62的双电极和figure 66的三电极配置电路,我用信号发生器作为信号源。当我施加信号时,LOD输出方波。并且我使用示波器在AD8232的IN+和IN-引脚测试波形,发现有大量的50HZ干扰。
1.請確認下AC/DC的配置是否準確; 2.50HZ的工頻干擾總是存在的,測輸入端意義不大,可以通過硬體上的共模抑制以及軟體上的工頻濾波去掉
你好,我的电路严格按照下图配置。下图中的电路是数据手册fig.62用于心脏附近心率测量的电路。但是当我用双电极测量心电时我必须用手去触摸板子上的地才会有波形出现。
你看一下,如果不接觸地是什麼數據,可以做一下FFT,很可能是受到工頻干擾,建議增加軟件濾波
你好,如果我不接触地则是一大堆噪声。
如果接触地是这样的波形(在双手出处测量):
如果我将其戴在胸部测量则波形更好,但是仍然需要触摸地。
需要在軟體中增加數字工頻濾波