我用AD8014做同相放大器,放大倍数为10倍,输入信号为100KHz,幅值为100mv的正弦信号,可以正常放大,但是向其输入1MHz,100mv的正弦信号,只能放大不到5倍,但是数据手册里面 显示带宽为400MHz,请问是什么原因造成这种情况的呢?对比图放在下面。RF=1K欧姆,RG=120欧姆。
1MH输入输出对比图
100KHz输入输出对比图
你是单电源供电还是双电源供电?datasheet中显示 双电源供电比单电源供电的带宽要高一些。
另外我曾经实测过AD8000的数据,也是双电源会比单电源要好一些。
400MHz带宽只针对小信号,大信号的带宽只有210MHz,
做两个尝试:
1. 先将输入信号改为10mV,看是输出是否能保证10倍增益;
2. 将反馈电阻改为500R,输入信号依然为100mV,看是否能实现10倍增益
这是反馈电阻为1k,频率为100k幅值为10mv的输入输出图。
这是反馈电阻为1k,频率为1M幅值为10mv的输入输出图,明显可以看到,当频率为1M的时候,放大倍数减少了大约一半。
这是反馈电阻为500欧姆,频率为10k幅值为10mv的输入输出图。
这是反馈电阻为500欧姆,频率为1M幅值为10mv的输入输出图,通过两幅图的对比可以看到,增益减少了一半,与反馈电阻为1k时现象一直。
放大两倍的时候现象也是如此,没办法达到理想的放大倍数。
我一直找不到原因在哪。
双电源供电
换个运放吧, ADA4860可以试一试!