您好:
我想利用AD8422实现电压的放大,但这一功能并未实现。
实验现象是芯片上电后未接入输入,但此时测量输入引脚已经有了+1.1V的电压;在接入0.2V的直流电压后,芯片输出引脚电压为2.5V,此时Vref=2.5V;将Vref=2.5V撤去后将引脚6接地,此时输出电压几乎为0.
原理图如下,单电源5V供电,放大倍数为5,Vref为+2.5V:

希望您能帮我解答一下问题,这是一个非常简单的电路,应该很好排查,非常感谢!
您好:
我想利用AD8422实现电压的放大,但这一功能并未实现。
实验现象是芯片上电后未接入输入,但此时测量输入引脚已经有了+1.1V的电压;在接入0.2V的直流电压后,芯片输出引脚电压为2.5V,此时Vref=2.5V;将Vref=2.5V撤去后将引脚6接地,此时输出电压几乎为0.
原理图如下,单电源5V供电,放大倍数为5,Vref为+2.5V:

希望您能帮我解答一下问题,这是一个非常简单的电路,应该很好排查,非常感谢!
你的2.5V电压是电阻分压,还是一个基准电压,或者是运放驱动的2.5V?
是一个基准电压.直接连上了基准电压芯片ADR421的输出,中间没有电阻。
是一个基准电压.直接连上了基准电压芯片ADR421的输出,中间没有电阻。
你的输入范围需要在这个范围内:

你加入一个1.2V以上的共模电压就可以: