我想要实现超声回波信号的放大,我的信号如下,大小为0.5mv,需要进行底噪放大,输出阻抗是50Ω。信号带宽是7.2Mhz,希望放大十倍以上。
后面是在你们官网看到的实现方案,请问我用哪一款比较合适?
信号带宽是7.2Mhz,输出阻抗是50Ω,大小为0.5mv
[edited by: yangyulong at 4:49 AM (GMT -5) on 22 Nov 2020]
我想要实现超声回波信号的放大,我的信号如下,大小为0.5mv,需要进行底噪放大,输出阻抗是50Ω。信号带宽是7.2Mhz,希望放大十倍以上。
后面是在你们官网看到的实现方案,请问我用哪一款比较合适?
LTC6226和LTC6228 可以考虑,低失调电压和高带宽,要注意你的输入信号是正弦波还是脉冲波形等情况,如果是脉冲波形,需要考虑建立时间,0.35/settlingtime = 实际带宽。另外要根据增益带宽积 实际带宽*增益 = 运放增益带宽积 寻找适合你的运放,
ADA4899-1可以吗?
ADA4899可以一试,相对LTC6226 失调有点偏大。
ADA4899可以一试,相对LTC6226 失调有点偏大。
我用两个ADA4899,前面做跟随器,后面做放大,这样可以吗?