使用±15V电源,为这两个芯片供电,焊接上这两个后电流明显增大,4627电流大概70mA,8253电流大概40mA.这是为什么呀?有哪个地方没有处理对吗?

使用±15V电源,为这两个芯片供电,焊接上这两个后电流明显增大,4627电流大概70mA,8253电流大概40mA.这是为什么呀?有哪个地方没有处理对吗?
我有一个疑问,你是如何测到每个运放的消耗电流的?难道是给每个运放单独用外部编程电源供电?
测试方法:
1. 先断开输出电阻R24,考察耗电情况,以及AD8253输出的波形;
2. 断开ADA4627 和 AD8253的连接,单独测试ADA4627,看其耗电情况和输出波形,然后用信号源给直流电压于ADA4627的输入端,测试其输出的变化;
3. 将断开后的AD8253的输入端接地,然后测试耗电情况,和输出波形,然后再将输入端接入信号源,给直流,测试输出;
耗电过大,有可能是输出振荡,或者输出短路,再或者是运放损毁,这要靠你自己去查,我只是给你一个检查问题的方法。
你好,我是通过总电流推算的。焊接两种芯片之前,仅焊接了电源电路和MCU,电流约为20mA,焊接放大器后变为90mA,故放大器耗电70mA,焊接两个8253后电流为170mA,故每个8253耗电40mA.
我先这样测试一下把。
你好,我是通过总电流推算的。焊接两种芯片之前,仅焊接了电源电路和MCU,电流约为20mA,焊接放大器后变为90mA,故放大器耗电70mA,焊接两个8253后电流为170mA,故每个8253耗电40mA.
我先这样测试一下把。
ADA4627的输出电流能力为45mA, 而AD8253的输出短路电流才37mA,检查一下负载的情况,考察一下芯片的发热,是不是非常的烫手。这样基本可以判断芯片是否是真正过流,另外,如果温度不高,但显示耗电量巨大,则注意监测电流的设备,可能存在误差。
你好,是烫手的,ADA4627负输入即3引脚没有接东西是悬空的,AD8253的输出即7引脚过电阻后也是悬空的,AD8253三个控制引脚接单片机的,这个跟连接单片机有关系吗?看不出来别的地方问题呀
先用示波器查看输出是否存在振荡,如果振荡把C2去掉,这样是一个基本的跟随器同相端接地,然后测试输出是否还是振荡。
谢谢关注,输出没有震荡,去掉C2也没有,把后端的AD8253也去掉了,电流还是异常并且发烫。是不是片子的问题呀,另外芯片的PAD我没有焊接,只是贴着电路板的焊盘,因为在里面
如果你的电路没有问题,芯片一般是不会出现这类问题的,建议将运放电路独立出来断开外部的输入和输出,然后输入端接地或者接入外部的输入源,再测试,是否出类似的问题,一级级的排查,应该会找到原因。