我需要采集超声超声回波信号,但是信号太微弱,我需要对它进行放大,大概放大十倍。另外,由于输出阻抗较大,需要经过电压跟随器之后再放大,所以需要电压跟随器后接放大。请问有合适的产品推荐吗?
我需要采集超声超声回波信号,但是信号太微弱,我需要对它进行放大,大概放大十倍。另外,由于输出阻抗较大,需要经过电压跟随器之后再放大,所以需要电压跟随器后接放大。请问有合适的产品推荐吗?
如果对带宽要求不高,AD8422或者AD8220(具有极低的偏置电流)这类仪表运放会非常合适,仪表运放的内部特点就是在输入端为高阻抗的跟随器,并且具有极高的共模抑制比,这样一个芯片就可以搞定。
带宽得10Mhz
是10M的方波还是正弦波,如果是方波,其建立时间大概是多少,可以根据公式0.35/建立时间=带宽 来确定运放的GBP参数,然后用此高速运放搭建一个仪表放大器(三运放架构)。参考下图

我的信号是正弦波
三运放架构的仪表放大器没有问题,你需要选择一个比较高速和精密的运放
三运放架构的仪表放大器没有问题,你需要选择一个比较高速和精密的运放
你可不可以直接推荐成品或者一套方案?
用LTC6226搭建就可以这三运放的架构就可以。
需要三个LTC6226吗?有没有能容纳三个LTC6226的评估板?
是的,需要三个LTC6226,或者用一个LTC6227搭建前端两个buffer,后面的差动再用一个6226.
我们没有这样的评估板。