Post Go back to editing

LTC6362输出温漂问题

各位好,

       近期使用LTC6362进行单端转差分信号输出,经过高低温考核试验后,发现输出温漂从-40~0℃时约有接近1.几mV,0-125℃过程中,最大温度漂移也差不多有1.几mV。

       整个信号调理电路是通过仪表放大器放大后输出0.2-3.1V的电压,再通过下图的分压电路降低电压至约50mV,之后通过LTC5400和LTC6362进行单端转差分信号的输出。仪表放大器使用的是INA826,电压跟随器使用的是OPA2210,在下图电路POUT处的温度漂移约几百uV,不到1mV。

       输出差分信号通过DEWESOFT进行采集,输出端采集到的电压约为28mV左右,希望进一步减少温漂,请各位帮忙看一下有什么好的解决方式。

       另外,全差分放大器手册中关于温漂的部分参数不太明白其含义,要控制输出温漂,应该重点关注哪几个参数。

       

电路原理图如图所示

LTC6362部分参数如图所示

DEWESOFT采集到的数据如图所示

  • 1. 你先确定你输出端采集的电压为28mV是失调还是温漂,通过你的描述,我觉得这个是输出失调电压,输出失调电压可以通过校准来解决,温漂是需要通过初始值和最终值的差出于这个过程中的温度范围,但我没有看到你的计算式,以及你计算得到的每摄氏度漂移多少ppm。

    2. OPA2210的前端分压电阻的漂移是多少,这类采样系统的误差更多的来源于无源元件,尤其是电阻的漂移,以及这两个电阻是否是在同一个区域内承受同样的温度变化(距离尽可能的靠近);

    3. 第1个表格中表示的是输出失调电压,表格上方有定义(Voutcm - Vocm);第二个表格中表示差分失调是指的输入端得IN+-IN-;

    4. 请尽量选择ADI的器件,这样我们才能更好的帮助你。