AD835的X脚信号输入端有-1.5V左右的直流偏置。

上面是AD835的连接图,2,7接地,6和3分别为+5V和-5V供电,Z调偏置,W为输出,1脚为直流输入0.58V左右,8脚为正弦波输入,峰峰值为400mV左右,结果是5脚无输出,测试过程发现8脚有-1.5V左右的直流偏置。

尝试将8和1连起来,都是直流输入时,可以正常输出。

想问下这种直流和交流相乘无输出的情况该怎么办呢

Top Replies