1、我们用HMC980来做PA芯片HMC943的偏置,用HMC920来做PA芯片HMC498的偏置,想根据需要大概在20ms的时间切换一次HMC980(HMC920)芯片EN管脚,即每20ms通过HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(HMC920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
谢谢。
1、我们用HMC980来做PA芯片HMC943的偏置,用HMC920来做PA芯片HMC498的偏置,想根据需要大概在20ms的时间切换一次HMC980(HMC920)芯片EN管脚,即每20ms通过HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(HMC920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
谢谢。
您好,感谢对ADI产品的关注。
从手册Enable Waveform以及Disable Waveform可以看到,使能时间大概在0.1ms量级,disable 的时间更短。20ms的切换时间应该没有问题。
您好,感谢对ADI产品的关注。
从手册Enable Waveform以及Disable Waveform可以看到,使能时间大概在0.1ms量级,disable 的时间更短。20ms的切换时间应该没有问题。