使用AD8642组成有源低通滤波器,仿真波形奇怪,求解释思路

使用AD8642与二阶RC低通滤波器组成有源二级低通滤波器,电源供电0~5V(上限可能到5.1V),输入信号为以2.5V为基准轴的400Hz正弦波,幅值为0.1V(经由400Hz,0.002V正弦波源信号放大50倍并抬升2.5V得到)。反向输入端接入2.5V基准电压,低通滤波器截止频率为497Hz,品质因数为0.707。我计算的结果是输出信号是以2.5V为中心,频率为400Hz,幅值约为2.1V的正弦波。Vout = 2.5V+(Vin-2.5)(1+R8/R10),仿真电路如下图。

但是在Multisim仿真输出的波形却很奇怪,首先是在刚开始仿真的时候,输出从负的电压上升,然后陡降到负极电压。

然后经过一段时间的仿真后,输出开始上升,但是输出的电压不符合计算结果。

经过一段时间,源信号进入负半周后,放大器输出还是一直升高,且会超过5V。

最后在经过一段时间,输出陡降到负极电压,并再次按上述过程进行下一周期的波形变化

在整个过程中,放大器输出电压和无源二级滤波器的输出电压都不符合计算结果,但是电路简单又连接正确,整个过程中电源没有问题,将负极改为-5V时,输出波形陡降和起始点都变为-5V。所以我有点不知道怎么解释这些波形了,唯一能想到的是滤波器会产生时延,但是计算5倍时间常数后,我觉得并不会导致波形变化这么大,而且后面的陡降也无法解释。