Post Go back to editing

使用运算放大器实现直流耦合电池供电电路中的问题

AN-581_cn.pdf

参考ADI 应用笔记AN_581《单电源应用中的偏置和去耦运算放大器》设计直流耦合电池供电电路,在P6底部提到电路中 RA,RB电阻阻值的选择需要查看AD663A 数据手册,我查过后发现没有AD663A这款芯片,AD6634/6635/6636是已经停产了的模数转换器,数据手册中也没看到这一部分的内容,这个要怎么解决呢?

问题2:该电路中,使用了一个跟随器电路,它是起隔离的作用吗?但是为什么反相端和输出端之间连接了一个110k欧姆的电阻呢?



附上AN-581《单电源应用中的偏置和去耦运算放大器》,上次忘记附上源文件,给大家添麻烦了。
[edited by: Augoodenough at 12:55 PM (GMT 0) on 4 Aug 2020]
Parents
  • 1. 你需要关注AD663输出的电压范围,这个范围通过分压可以将共模电压控制在多大;

    2. 跟随器主要作用为调节输出阻抗,增加驱动能力,110k电阻主要是为了平衡偏置电流产生的误差,图中运放的同相端的两个分压电阻为两个220k,相对于运放同相端其等效的输入电阻为两个电阻并联即110k,所以反相端为了平衡同相端偏流乘以电阻产生的误差,也将其电阻调节为110k。

Reply
  • 1. 你需要关注AD663输出的电压范围,这个范围通过分压可以将共模电压控制在多大;

    2. 跟随器主要作用为调节输出阻抗,增加驱动能力,110k电阻主要是为了平衡偏置电流产生的误差,图中运放的同相端的两个分压电阻为两个220k,相对于运放同相端其等效的输入电阻为两个电阻并联即110k,所以反相端为了平衡同相端偏流乘以电阻产生的误差,也将其电阻调节为110k。

Children