在用AD623做放大电路的时候,我遇到了一些问题,特此请教。
在Multisim仿真结果中,AD623在输入端分别接入电容,输出端可以正常放大信号,但是在实际情况下,AD623的输入端分别串联接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:

下面是实验结果:

实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
在用AD623做放大电路的时候,我遇到了一些问题,特此请教。
在Multisim仿真结果中,AD623在输入端分别接入电容,输出端可以正常放大信号,但是在实际情况下,AD623的输入端分别串联接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:

下面是实验结果:

实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
我完全看不清你的电路图,无法做出判断. 请 放一张大的,清晰的原理图.
这个是AD623那一级的电路图,在实验中,单独测试了AD623输入端串联电容的输出结果,VCC2是偏置电压,数值为供电电压的一般,而输出结果就是偏置电压,相当于AD623没有工作。解决的办法也有,就是在输入端并联一个电阻,给直流偏置电流一个回路,但是这样不是我想要的结果,会大大降低我的输入阻抗。
我觉得是 你的输入信号缺少一个偏置电压,用一个电阻拉地试一试看!
我觉得是 你的输入信号缺少一个偏置电压,用一个电阻拉地试一试看!
我知道是偏置问题,而且用旁路电阻可以解决这个问题,但是,旁路电阻会使我的输入阻抗变小几个数量级(AD623输入端自带的输入阻抗是2GΩ),这是我无法接受的结果。因此, 我想在不改变输入阻抗的条件下,能够滤掉输入端的直流偏置(由于放大倍数很大,在实际情况下很小的直流偏置就会导致输出信号的饱和),同时不考虑采用电感的情况。(一定要保证输入阻抗为2G欧姆!~)
把你的输入源用一个偏置电压架起来。
我的目的是去掉输入端的偏置电压呀。。。。
可是我的目的是去掉输入端的偏置电压呀,串联电容的目的就是去除直流的,输入信号是交流信号
要么把运放用双电源供电,这样共模电压可以在0V
我期望的供电是3.3V的单电源供电……(偏置电压我设置的是供电电压一半)
只能靠你自己解决了!