Post Go back to editing

关于AD623输入端串联电容的问题

在用AD623做放大电路的时候,我遇到了一些问题,特此请教。

在Multisim仿真结果中,AD623在输入端分别接入电容,输出端可以正常放大信号,但是在实际情况下,AD623的输入端分别串联接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。

请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?

下图为仿真结果:

下面是实验结果:

实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。

Parents Reply
  • 主要就是在输入端串联上电容,由于没有并联旁路电阻,会导致没有直流偏置回路,引发AD623不工作,这个现象在AD623的问题手册里有描述,暂时没找到解决办法,但是我又不想并联电阻来减少我的输入端阻抗,我想保证输入阻抗有2GΩ大小。这个问题这与后面电路无关,只与AD623前级电路本有关。仿真电路图是想表面整个电路的仿真是没有问题,但是在实际情况下,AD623那一级就出现了问题,所以只用看AD623那一级就好啦~

Children
No Data