ADA4000-2ARMZ供电问题

ADA4000-2ARMZ官方资料显示最低供电电压为±4V,实际中我采用±2.5V好像也能工作,但不知道这样会导致什么问题,有懂得大佬吗?

  • +1
    •  Analog Employees 
    on Jul 14, 2020 3:54 AM 9 months ago

    1. 输出到电源轨会存在饱和区,过低的电压使得线性输出的有效范围会变低,比如你想输出2V,但实际只能输出1点几伏。

    2. 当输出电流较大时,会加大饱和电压的区域,进一步缩小有效的输出范围。

    3. 过低的供电电压,也会导致运放内部的三极管无法正常工作,尤其是在输出较大电流的时候.

    可以参考datasheet中的如下信息来判断有效的工作范围:

    这是+/-5V供电, 负载为2k时,输出的情况,可以计算出正电源轨的饱和电压范围为1.2V(5-3.8), 负电源轨的饱和电压为-2V(-5+3),如果是+/-2.5V供电, 则 你的输出最多只有0.5V范围内是线性的. 如果输出更大的电流,情况肯定会更加糟糕.