Post Go back to editing

AD7712采集数据问题

请大侠们帮我看一下吧!

为了测试ADC自身测量误差,我使用标准电压源(数字源表输出电压)作为AD输入端电压,但在采集过程中有些数据测量误差较大,有些测量误差较小。数据如附件内表格所示,黄色部分为测量误差较大的数据。我的执行步骤为,每次初始化完ADC后,进行数据采集。

请帮忙分析一下我的问题处出在哪里,谢谢您!

以下为我的写寄存器参数程序:

void
Initial_AD7712()         

{

WriteCommand_AD7712(0x220186,1);//自校准,通道224位,50H

}

Parents
  • 不知道你用没用示波器看过波形,观察噪声问题,你的基准源是否可靠。

    1.建议你看一下基准源的电压波形,不行就取掉,直接用一个好一点的5V的稳压器,给ADC提供基准,基准源基本上跟实际的手册上标的有很大出入。

    2.电路板布置,走线是否合理。

    3.滤波电容要适用。

Reply
  • 不知道你用没用示波器看过波形,观察噪声问题,你的基准源是否可靠。

    1.建议你看一下基准源的电压波形,不行就取掉,直接用一个好一点的5V的稳压器,给ADC提供基准,基准源基本上跟实际的手册上标的有很大出入。

    2.电路板布置,走线是否合理。

    3.滤波电容要适用。

Children
No Data