LTC2053仪表放大器单电源放大高输出阻抗差分源电路问题

如图是LTC2053数据手册给出放大热电偶的参考电路,如今要用该电路放大阻抗200K左右的热电堆信号,请问如何改进可以达到更好的效果?

Parents Reply Children
  • 我没有理解你说的偏置回路是什么意思? 是给出一个偏置电压么? 

    以你目前的电路来看,激励源的负端通过一个电阻接地等效为浮地(Floating GND)的电气连接。

  • 我个人觉得那个电阻意义不大,可以直接接地,传感器需要一个参考地,仅此而已。

    针对你的需求,我个人建议用AD8422或AD8220这样的 高输入阻抗的仪表放大器。因为你的源阻抗比较高,有200k,会明显影响增益,高输入阻抗的仪表放大器可以屏蔽掉目前的200k输入阻抗产生的增益误差. 当然你需要留意 仪表放大器的偏流乘以你的源阻抗会产生一定的失调电压,这个失调电压会叠加在运放自身的失调电压之上,以AD8422为例,偏流乘以你的200k源阻抗差不多产生40uV左右失调电压,再叠加最大60uV的自身失调,整体失调电压差不多为100uV。