如图是LTC2053数据手册给出放大热电偶的参考电路,如今要用该电路放大阻抗200K左右的热电堆信号,请问如何改进可以达到更好的效果?
请将你的需求描述的更加详细, 这样简单的说明, 很难让我们帮到你.
1. 放大阻抗200k的热堆信号, 什么是热堆, 放大阻抗200k指的是什么,有说明电路么, 描述你的需求, 要先说明你输入信号是什么样子, 属性如何, 然后说明你希望的输出信号是什么样子, 指标如何?
2. 目前的典型电路, 有哪些不满足条件么, 这个电路的仿真或者测试效果如何, 你有数据么?
3. 你希望更好的效果是哪些指标,…
3. 你希望更好的效果是哪些指标, 精度,温漂,幅度,带宽.........具体这些指标你要达到多高的程度?
你好,1.热电堆红外温度传感器,基于MEMS工艺将上百对热电偶串联而成。利用塞贝克原理,当目标与环境之间存在温度差时,传感器输出对应的电压,从而检测出目标存在或目标的温度。热电堆的自身阻抗大概200K左右,信号是直流,mv量级,能够保证尽肯能高的信噪比的条件下进行放大给后续滤波电路,然后进入AD转换。2.目前的电路,是对于热电偶的信号放大,热电偶内阻一般较小,而热电堆达200K左右,仿真时候输出和放大倍数不一致。3.能够和该示例电路差不多的指标就好了。。不知道我有没有表达清楚,谢谢你
我用LTC2053的那个电路仿真了(刚开始用LT),放大11倍,信号源内阻100K,结果和想象的差别有个几mv。
误差肯定是有的,你需要做校准 把这个误差给消掉。一般对精度有要求的系统都会有线性度校准。这样可以屏蔽掉你的系统误差。
当我使用双电源供电时,没有了输出,这电路应该很常规,是哪里出错了吗
上次我不是说了么,你的EN引脚需要接伏电压,而不是地!
,,,不好意思,我贴错图了,我接了-5V的,是输出为0的情况,是我LT的设置有问题吗
你为什么要加R2 5.11k呢?
提供偏置回路,不对的吗。。。
我没有理解你说的偏置回路是什么意思? 是给出一个偏置电压么?
以你目前的电路来看,激励源的负端通过一个电阻接地等效为浮地(Floating GND)的电气连接。
Hi,输入偏置电流接地回路
我个人觉得那个电阻意义不大,可以直接接地,传感器需要一个参考地,仅此而已。
针对你的需求,我个人建议用AD8422或AD8220这样的 高输入阻抗的仪表放大器。因为你的源阻抗比较高,有200k,会明显影响增益,高输入阻抗的仪表放大器可以屏蔽掉目前的200k输入阻抗产生的增益误差. 当然你需要留意 仪表放大器的偏流乘以你的源阻抗会产生一定的失调电压,这个失调电压会叠加在运放自身的失调电压之上,以AD8422为例,偏流乘以你的200k源阻抗差不多产生40uV左右失调电压,再叠加最大60uV的自身失调,整体失调电压差不多为100uV。