Post Go back to editing

LTC2053仪表放大器单电源放大高输出阻抗差分源电路问题

如图是LTC2053数据手册给出放大热电偶的参考电路,如今要用该电路放大阻抗200K左右的热电堆信号,请问如何改进可以达到更好的效果?

Parents
  • 请将你的需求描述的更加详细, 这样简单的说明, 很难让我们帮到你.

    1. 放大阻抗200k的热堆信号, 什么是热堆, 放大阻抗200k指的是什么,有说明电路么, 描述你的需求, 要先说明你输入信号是什么样子, 属性如何, 然后说明你希望的输出信号是什么样子, 指标如何?

    2. 目前的典型电路, 有哪些不满足条件么, 这个电路的仿真或者测试效果如何, 你有数据么?

    3. 你希望更好的效果是哪些指标, 精度,温漂,幅度,带宽.........具体这些指标你要达到多高的程度?

  • 你好,1.热电堆红外温度传感器,基于MEMS工艺将上百对热电偶串联而成。利用塞贝克原理,当目标与环境之间存在温度差时,传感器输出对应的电压,从而检测出目标存在或目标的温度。热电堆的自身阻抗大概200K左右,信号是直流,mv量级,能够保证尽肯能高的信噪比的条件下进行放大给后续滤波电路,然后进入AD转换。2.目前的电路,是对于热电偶的信号放大,热电偶内阻一般较小,而热电堆达200K左右,仿真时候输出和放大倍数不一致。3.能够和该示例电路差不多的指标就好了。。不知道我有没有表达清楚,谢谢你

Reply
  • 你好,1.热电堆红外温度传感器,基于MEMS工艺将上百对热电偶串联而成。利用塞贝克原理,当目标与环境之间存在温度差时,传感器输出对应的电压,从而检测出目标存在或目标的温度。热电堆的自身阻抗大概200K左右,信号是直流,mv量级,能够保证尽肯能高的信噪比的条件下进行放大给后续滤波电路,然后进入AD转换。2.目前的电路,是对于热电偶的信号放大,热电偶内阻一般较小,而热电堆达200K左右,仿真时候输出和放大倍数不一致。3.能够和该示例电路差不多的指标就好了。。不知道我有没有表达清楚,谢谢你

Children