Post Go back to editing

OP467压摆率问题

用OP467做电压跟随器,输入正弦信号为200KHZ,峰峰值才0.6V,为什么输出波形会失真为三角波?OP467的压摆率170V/μs,应该不是因为压摆率不够导致的吧。

  • 我没有看到你的电路不好做判断,只能给你一个思路:

    1. 检查你的供电,是否过低,是单电源供电还是双电源供电?

    2. 检查你的输入信号,共模电压的位置是多少,是否跟运放的供电的共模电压有冲突,比如输入峰峰值0.6V,共模为0,但是你的供电可能为0~10V;

    3. 看你的输出端,输出端是否挂有比较重的负载或者滤波器。datasheet显示它的全功率带宽只有2.7MHz(+/-15V供电情况)

    4. 查看你的跟随器电路是否稳定,是否引起了振荡等等。

  • 您好,首先非常感谢您的回答。前面的问题解决了,后面又出现了新的问题。下面是我的大致的原理图,在信号频率升高到20KHZ时,出现了如图的交越失真,这又是什么原因呢?

  • 你查一下你的负电源供电的情况。

  • 您好,我的电源用的是正负5V开关电源加滤波,通电后,测量运放电源引脚电压都比5V多一点。还有这种失真是交越失真吗?OP467存在交越失真的问题吗?

  • 你怎么能肯定这是交越失真呢?为什么失真的点不在0V上,而是在负电源轨上呢?

    正负电源都是用开关电源,而且还加滤波,是RC滤波么?如果是RC滤波,那么从电源引脚往电源的反向看应该会存在一个较高的阻抗,这个阻抗会影响输出的保护二极管的工作状态。

    我建议你用外部的线性电源电对比你目前的开关电源+滤波器的做法。这样能看出来是不是电源导致的问题。

    我们一般不建议客户用开关电源直接给运放供电,一般是开关电源加LDO,这样会保证供电的噪声在一个足够低的水平,不会因为PSRR特性而影响运放的输出。