Post Go back to editing

ADN2830输入信号

尊敬的工程师您好:

     我们目前正在寻找一种激光驱动器可以100MHz正弦波+直流偏置的方式调制激光二极管,同时需要芯片具备APC功能,从ADN2830的数据手册中得知ADN2830可以进行连续波调制且具有APC功能,但是数据手册中并没有标明可接收的输入信号频率范围。请问ADN2830是否可以在这么高频率的信号下工作,另外此芯片是否可以直接驱动P型激光二极管。如果不可以是否有其他芯片可供选择。