电路笔记CN-0304里面,请问如图所示,AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?谢谢。
电路笔记CN-0304里面,请问如图所示,AD8014的输入端为啥没有做阻抗匹配呀?谢谢。
能具体讲解下或者有什么资料可以学习下吗?我现在的理解是一个源端,一个终端,阻抗不匹配就有反射呀?非常感谢!
其实你大学的课本里就有,基于诺顿定理,Iout等效为理想恒流源,诺顿定理是任何一个恒流源都等效为一个理想恒利源并联一个电阻,如果希望Iout的输出转换为电压,当然要并联一个电阻。
非常感谢您的解答哈,您说的我知道哦。我的意思是AD9834的输出阻抗,和AD8014的输入阻抗,以及当中的传输线是不是应该做阻抗匹配呀?
不需要,你只要在AD8014的输出端做50R匹配就可以了,AD8014用在此本身也是为了调节阻抗的。
为什么不需要呀?AD9834并联200R电阻后输出阻抗应该在200R左右,AD8014前面有两2k6电阻,输入阻抗应该在1300R左右?这样电压传到AD8014时是不是会有振铃?再次感谢您的耐心解答。
等效输入阻抗是 200R和1.3k的并联,
振铃?振铃的条件是什么呢? 你要去看一看书,很多讲运放的书都会讲稳定性。
200R是在AD9834的输出端?两2k6电阻是在AD8014的输入端?
我说的振铃是下图所示的,由两端阻抗不匹配引起。
200R是在AD9834的输出端?两2k6电阻是在AD8014的输入端?
我说的振铃是下图所示的,由两端阻抗不匹配引起。