您好!
我看AD9838的datasheet说这款DDS的MCLK最大为16MHz(B grade)和5MHz(A grade),但是我的MCLK时钟源没有那么大,只有32.768KHz。请问在这个频率下AD9838可否正常工作?(因为有些DDS在低于1MHz的时钟下就无法正常工作了)。另外我主要想关注的是,如果可以正常工作的话,他的分辨率是否会受到影响呢?
谢谢!
您好!
我看AD9838的datasheet说这款DDS的MCLK最大为16MHz(B grade)和5MHz(A grade),但是我的MCLK时钟源没有那么大,只有32.768KHz。请问在这个频率下AD9838可否正常工作?(因为有些DDS在低于1MHz的时钟下就无法正常工作了)。另外我主要想关注的是,如果可以正常工作的话,他的分辨率是否会受到影响呢?
谢谢!
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search
另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。
ez.analog.com/.../