求教大神,如图所示是我的放大电路,AD623采集电流采样电阻上的差分电压,放大后送到ADC芯片,出现的问题是我电流在0~8A以下,运放放大很线性,但电流再继续往上增加,运放就不在线性输出了,实际输出总是比放大倍数小,(我的采样电阻值约为1.67mΩ,测量运放的差分输入随着电流的变化还是很线性的),因为5V电源电源供电,所以我的采样放在了低端,共模电压很小,但运放输出也没超过1V,按理论计算,12A电流的时候,运放输出也就在0.6V左右。为什么会出现电流大了就不线性了,找了好多天原因了,求帮助。

求教大神,如图所示是我的放大电路,AD623采集电流采样电阻上的差分电压,放大后送到ADC芯片,出现的问题是我电流在0~8A以下,运放放大很线性,但电流再继续往上增加,运放就不在线性输出了,实际输出总是比放大倍数小,(我的采样电阻值约为1.67mΩ,测量运放的差分输入随着电流的变化还是很线性的),因为5V电源电源供电,所以我的采样放在了低端,共模电压很小,但运放输出也没超过1V,按理论计算,12A电流的时候,运放输出也就在0.6V左右。为什么会出现电流大了就不线性了,找了好多天原因了,求帮助。

采样电阻的layout 是采用了开尔文连接方式么(恒流四线制)?如下几张图所示做layout,可以屏蔽导线电阻产生的误差。我担心你的非线性来自于导线电阻由于电流升高产生的误差。另外再用示波器看一下AD623的输出是否出现振荡。


感谢您的指教,我们布局确实也存在这个问题。运放问题找到了,带负载接线的时候,误接入了两个供电模块,其中一个模块输出电流小,负载电流一大后,其中一个模块保护了。