关于ADA4528的问题

如图所示,使用ADA4528-2 放大来自桥式应变传感器的的信号,ad使用AD7175-2差分输入,AD供电、参考电压和传感器供电 使用同一电源。

电源使用了三种方式对比:1. DCDC输出5V   2. DCDC输出5V转LDO  AMS1117输出3.3V  3. 开关电源12V转LDO LT3042输出8.2V 再转LT3042 输出5V , 三种方式对比效果差不多,并无明显区别。

如图中把输入短路,使用两根跳线屏蔽掉ADA4528,各种采样率下AD7175的AD值跳动跟数据表能对上,20Hz以下AD值跳动1。不跳线,把输入短接,5Hz采样率下AD值跳动达到60。

接入力传感器测试,在60Hz和20Hz下的整体效果还不如AD7190,有效分辨率大概在1/40000  - 1/50000 。只有在高采样率下才优于ad7190 。100Hz 和 10000Hz下跳动没什么区别,甚至250K下区别也不大。请问这是哪里的问题? AD4528 + AD7175 不至于还不如AD7190吧

Parents Reply Children
No Data