5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下运放提供虚地,AD8615输出的电压信号为啥产生了尖峰?
大概率是你的电流脉冲I1导致的,你可以尝试把电流脉冲的参考用一个理想电压源2.5V来设置,看看是否还存在此情况。pulse电流脉冲是需要抽拉电流的,有的运放可能无法输出或者吸收那么高的电流才会导致此问题。


我将1/2VCC参考设置为理想电压源还是有这种情况
分开,用两个源。你这还是用一个源给出参考。I1下面接一个独立的2.5V恒压源,其他另用一个恒压源。

不行啊,还是有啊 并且我把后面的放大删掉还是有只看biquad滤波器的第一级,再这一级还是有这种情况

你这个电路为什么还要做一个大环路呢,按照你的说法是没有必要用R8反馈到TIA电路的输入端,做一个大的环路的,这个大的环路反而会影响带宽和稳定性。
这个电路是没有必要把TIA电路嵌入进去的。应该是在TIA电路输出后串联这个电路,如果你做一个大的反馈,那恒流源脉冲不仅会有流入到TIA的R1,还会有流入到反馈电阻R8中,这样合适么?
你说的这一点我没有想过,确实可能出现你所说的情况,我将TIA电路拿出来发现还是会有尖峰,不过这个尖峰小了很多

但在biquad 滤波器的第三级的输出还是有尖峰,我现在不确定该尖峰来自于哪里

逐级查看波形得情况,你看这个尖峰来源与哪里,是不是TIA电路产生得,如果确定是TIA电路产生得,那就调整TIA电路,比如调整TIA跨阻上的并联电容的大小,看这个尖峰是否会减小或者消除。