多通道微小电流检测电压的放大,采用AD8422的输出失调问题

我使用了AD8422这款仪器放大器做多通道微小直流电压(0~30mV)的放大,采用200ohmRg放大倍数设置100,电路是参照技术文档的,+-12V线性电源芯片双电源供电,做了RFI滤波,每个芯片的电源都加了旁路电容,只是我用的放大器有点多,现在有两个问题:1.输出零漂是mV级的一般有几mV而不是uV级。2.当全部一起测试时,输入变大后,输出变成了正弦波,后端数采的电压波动很大,请问问题出在哪儿?恳请指教

单个通道原理图如下

多通道pcb图如下:

  • 1)这么多通道,容易胡子眉毛一把抓,先调准一个通道吧。PCB就不看了,先原理层面理清吧,电路有做过仿真验证过的?

    2)你说的“输出零漂”,是+/-Vin短接,还是悬空输入时,测得的?建议短接输入测,否则输入处R/C无确定电位,会引入环境工频干扰信号。

    3)AD8422_cn datasheet P3/24, “失调电压-输入失调,VOSI ”,A档典型值是60uV,按增益100V/V放大,体现到输出会是6mV。加上“输出失调,VOSO”的300uV, 合计6.3mV

    4)更为专业的,建议用LTSpice做个Noise仿真,免去了手工解算,不够全面。

  • +1
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Dec 17, 2019 2:41 AM in reply to reflecter

    @reflecter 非常棒的回复!

    关于振荡,需要看一下AD8422的负载情况,如果驱动容性负载偏大,会导致振荡。用示波器一级一级的查看波形,记录振荡的频率和幅度,同时调整你的输入条件,比如同时采样两个通道,同时采样三个通道.......,看输出波形的变化情况,这样可以慢慢推断出来问题的原因。由此才可以解决问题。