求工程师帮忙推荐,非常感谢!
求工程师帮忙推荐,非常感谢!
第二种用仪表放大器的解决方案(如上图),我记得上次已经告诉你方法了, 怎么会还会问同样的问题?
哥,第一级放大电路能仿出来,加上第二级就不行,提示这些,是什么意思呀
可能是ADA4528模型有点问题,换LTC2066试一试
一直在等您的消息,听了您的建议改了,仿真出来了,您帮我看看是这样吗?有个问题想问您,我一直在乎电路功耗,如何得知这两级电路的功耗?如果在此电路的后面加充电管理芯片,是不是应该加在负载电阻位置的后面
测量供电电源的电流 ,然后乘以供电电压,就可以知道你的电路功耗。充电管理芯片我不了解,这个要靠你自己了!
谢谢,好人0.0
adi官网中有好多运算放大器芯片显示有能量收集的应用,但是很少有人用,论文中和应用中未涉及到,到底是怎么用的呢
你这个问题太广泛了,无法回答!
哥,您好,具体一点就是将运算放大器用于能量采集系统,例如LTC2063datesheet中显示用能量收集应用,那么比如收集太阳能板产生的微弱电流,是怎么收集的,是将微弱电流放大在收集吗?那么本身产生的电流就小不便收集,再考虑到放大器的转换率及功耗及要带负载充电储能,是不是有种打破能量守恒定律的意思呢?还是说只是将微弱电流放大到后级收集电路的阈值再收集(例如传感器----放大电路----MCU)?不明白类似低功耗放大器如何利用于太阳能收集应用中
在一个能量收集系统中一定是有储能元件的,才能会有能量收集。运放在这里的作用更多是起到监测电压和电流的作用。