Post Go back to editing

AD8138低温需要更高工作电压的问题

        我用AD8138按照手册上的接法做5MHz信号单端转差分给后级AD9238采样。AD9138单电源3.3V供电,交流耦合输入峰峰值500mV信号,常温下输出的2路差分波形正常。做低温试验,发现0度以下,随着温度的降低,波形逐渐失真,到-40度明显失真,AD采样后的数字信号作图看波形像是顶部失真,做FFT后发现谐波变大了,怀疑是饱和了,所以用稳压电源单独给AD8138供电,在-40度的时候给3.3V电源输出失真,将电源提高到3.7V以上后输出就好了,经过对比和常温下一样。现在是直接把板子上的5V给AD8138做电源。

        请问,AD8138在低温下是需要比常温下更高的电源么?我需要就这个现象写个报告,但是不知道机理是什么,麻烦高人指点,谢谢!

Parents
  • AD8138的共模电压是多少?AD8138输出是多少?

  •      您好,AD8138供电单电源+3.3V,输入峰峰值1000mV,5MHz正弦波,输出也是,每路差分500mV。+3.3V供电时,常温正常,低温下输出差分波形失真,且温度越低失真越明显。

        低温-50摄氏度时,我输入只给了500mV,5MHz正弦波,输出都失真且幅度变小,看波形像是顶部失真。做FFT发现谐波起来了,怀疑运放饱和,一般运放饱和要么是输入给大了,要么电源给小了。输入只给了常温下的一半,所以怀疑电源电压小了。用稳压电源直接给AD8138供电,-50度的时候给3.7V波形就正常了,而且低温试验下的数据都正常。

        我想问下,为什么常温3.3V正常,低温下需要提高电压。现在直接给的5V,低温做了2遍试验都没问题,肯定不是低温下电源电压小了,因为我从外面给+3.3V低温下也不正常,用计量过了的2块万用表测量都是3.30V。

        之前碰到过结型场效应管低温不导通的问题,最后归零为低温下自由电子热运动(布朗运动)变缓,PN结不能完全导通。这个运放是什么原因导致低温下需要提高电源电压才能正常工作?可以用低温电子热运动解释么,或者是其他原因引起的,麻烦指教,谢谢!

  • 你可以看到 5V供电下(共模电压2.5V),最高的电压输出为2.9V,这样可以估算出你的输出到供电电压之间的需要最大的余量 2.01V,再看你的电路 供电电压为3.3,减去2.1V,还剩1.2V的可以正常输出的区间。但是低温会导致三极管的结电压上升,会导致你的 余量电压一定大于2.01V,所以才会致输出波形失真。

Reply
  • 你可以看到 5V供电下(共模电压2.5V),最高的电压输出为2.9V,这样可以估算出你的输出到供电电压之间的需要最大的余量 2.01V,再看你的电路 供电电压为3.3,减去2.1V,还剩1.2V的可以正常输出的区间。但是低温会导致三极管的结电压上升,会导致你的 余量电压一定大于2.01V,所以才会致输出波形失真。

Children
No Data