Post Go back to editing

AD8132 Bandwidth test problem(AD8132带宽测试问题)

最近测试AD8132带宽,原理图完全按照手册推荐电路设计,PCB为双面板。大信号Vout=2Vp-p下,G=1,实际测试带宽只有254MHz,手册推荐值是350MHz;G=2,手册值是190MHz,实际测试136MHz。不知道是哪里除了问题,请有经验的大神帮忙分析下,谢谢!

  • 频率比较高的时候后,PCB的电路板寄生参数会对带宽测量有很大影响。请阅读Page 25页的“LAYOUT, GROUNDING, AND BYPASSING”,建议使用四层PCB。

  • 请大神再帮忙确认下测量方法,是否是正确的:

    1、根据手册提供的测量条件,-3db条件下,Vout=2Vp-p,增益G=1,换算出Vin=2.8Vp-p。

    2、通过示波器观察,设置信号源E4438C输出幅度,达到2.8Vp-p(整个测试系统采用50欧姆匹配包括示波器信号源待测板卡等均采用50欧姆)。此时对应信号源13.04dbm(此处可通过公式换算进行验证注意电压有效值为:U=2.8Vp-p/(2*1.414))。

    3、一直增加信号源输出频率,使Vout=2Vp-p,即单端Vout信号在示波器上显示1Vp-p时,此时达到-3db衰减

    谢谢!

  • 这就是另外一个问题了。我们资料上的频响图是用网络分析仪测出来的。测试环境与您的不同,测试结果也会不同。

    所以两点造成了结果不同,一是PCB,二是测试仪器。我们提供EVAL-FDA-1RZ-8 的评估板,可以购买,焊上AD8132试试看。https://www.analog.com/en/products/ad8132.html#product-samplebuy

  • 您好,我这边小信号增益 带宽的测试是用网络分析仪做的,网络分析仪不支持大信号。测试条件:G=1,如下测量方法

    1、采用E5071C网络分析仪先使用标准校准件进行仪器的电子校准

    2、连接好网络分析仪和板卡(G=1板卡),1port输出,2、3输入根据VOUT=0.2Vp-p,换算出网络分析仪的输出功率10lg((UxU/R)/1mW)=-0.969dbm,此处由于运放的线性增益直接采用U=0.2V。设置Vref=100K起始频率此处是0db衰减点

    3、设置mark1,向曲线右端滑动寻找相对于Vref衰减3db的点并读数。测量结果如图:

    手册给定值350MHz带宽,实测185MHz。

    帮忙确认下,这个曲线是否正常的。如果正常,那么应该只剩下PCB的问题没有排除了。pcb如下图,

    TOP层

    Bottom层

    原理图

    谢谢!

  • 测试没问题。主要是PCB层数,另外走线要短,你现在的输入和输出走线很长。