ADI工程师:
您好!我在使用AD6645的时候有点问题,向您请教一下。
AD8331和AD6645交流耦合,AD8331的VCM引脚输出共模电压2.4V,AD6645的VREF引脚输出2.5V,可以把AD6645的VREF引脚直接和AD8331的VCM引脚连起来吗?
不可以。对于AD8331,如果要用外部的信号去驱动VCM脚,需要1.外部信号的电流驱动能力远大于2mA,可以考虑ADA4807作为AD6645的VREF BUFFER。2.在ADA4807buffer的输出和AD8331的VCM管脚间串个电阻,比如100ohm。
您好,希望这个能够帮到您ez.analog.com/search另您也可将问题发布在咱们的全球技术社区哦,会有专门的工程师为您解答的。ez.analog.com/.../