我先使用NI Multisim仿真了该电路的设计原理图,其中AD620使用单电源。在实际过程中出现了AD620的5 、6管脚之间的电压差是1.18V左右。根据放大器的手册,他们之间的差值不是应该是固定的吗和输入一样吗?怎么会出现这种现象。而且恒流源在电阻的变化过程中会出现由大变小的现象。是否AD620必须使用双电源。且V-不能接VSS。做恒流源时他的最小电流能做到30nA吗?

我先使用NI Multisim仿真了该电路的设计原理图,其中AD620使用单电源。在实际过程中出现了AD620的5 、6管脚之间的电压差是1.18V左右。根据放大器的手册,他们之间的差值不是应该是固定的吗和输入一样吗?怎么会出现这种现象。而且恒流源在电阻的变化过程中会出现由大变小的现象。是否AD620必须使用双电源。且V-不能接VSS。做恒流源时他的最小电流能做到30nA吗?

您好,希望这个能够帮到您哦~ez.analog.com/search,您也可以将您的问题发布在咱们的全球技术社区,会有专门的工程师为您解答的:ez.analog.com/.../
仪表放大器的输入输出范围与电源供电,增益,REF电压有关系。建议您用下面链接的工具仿真一下,也可以用LTSPICE进行仿真。