在使用OP747的过程中,采用9V单电源供电,输入4.5V的公模电压作为静态工作点,但是启动速度较慢,输出从0V到达9V的过程比较漫长,于是想更换ADA4807作为尝试的替代方案。
但在替换过程中,没有正常的输出波形,并且会对输入波形有一定干扰,请问我该如何正确使用ADA4807?
在使用OP747的过程中,采用9V单电源供电,输入4.5V的公模电压作为静态工作点,但是启动速度较慢,输出从0V到达9V的过程比较漫长,于是想更换ADA4807作为尝试的替代方案。
但在替换过程中,没有正常的输出波形,并且会对输入波形有一定干扰,请问我该如何正确使用ADA4807?
1. 考察您的输入信号是什么样的,其等效源内阻是否过大,如果过大可能会导致输出问题;
2. 考察您的负载端,负载端是否会有过高的负载电流,这个可能也会应影响输出;
3. 考察电源,电源尽量选择用LDO输出,而不是开关电源直接供电。
感谢你的回复,我会按照以上内容作一些尝试,谢谢!
感谢你的回复,我会按照以上内容作一些尝试,谢谢!