怎样选择仪表放大器

仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?

Parents
  • 不知道您的增益是多少。AD8421带宽为10M@Gain = 1,AD8429带宽为15M@Gain =10,AD8429的噪声性能更好。LT1102的带宽更宽。

    您可以在线根据您的指标要求,看看集成的INAMP能不能满足需求,并且可以用LTSPICE仿真验证。

    若集成的INAMP无法满足,可以用OPAMP来搭建需要的INAMP。OPAMP的型号更多,可以找到您需要的OPAMP来实现INAMP。

Reply
  • 不知道您的增益是多少。AD8421带宽为10M@Gain = 1,AD8429带宽为15M@Gain =10,AD8429的噪声性能更好。LT1102的带宽更宽。

    您可以在线根据您的指标要求,看看集成的INAMP能不能满足需求,并且可以用LTSPICE仿真验证。

    若集成的INAMP无法满足,可以用OPAMP来搭建需要的INAMP。OPAMP的型号更多,可以找到您需要的OPAMP来实现INAMP。

Children
No Data